结果:找到"STM32,单片机,IPUS SQPI PSRAM,RAM扩展",相关内容1000条
- DP32G030与STM32F030差异对比
- 1、概述DP32G030是基于ARMM0内核的32Bit微控制器,与STM32F030在管脚功能对标的同时,在外设资源、可靠性、稳定性、功耗等方面有较大提升。2、相同点⚫管脚定义:相同的管脚功能定义⚫编译环境:编译仿真工具采用JLINK&STLINK,使用keil完成编DP32G030与STM32F030差异对比(1).pdf
- 所属专栏: 新品推荐活动 标签: 单片机 STM32 发帖人:动能1234 发帖时间:2022-10-19 14:20:00
- STM32Nucleo扩展板
- Schematic_Nucleo扩展板_V2_2022-10-03.pdfNucleo扩展板V2.zip说明:前前后后买了不下10块STM32Nucleo/Discovery板,是STM32的忠实粉丝和发烧友。但是Nucleo板有不少缺点,例如:*没有任何外设,不方便做实验*当引脚外接模块时,由于只有一路引出,没有额外的脚方便的接逻辑分析仪,不方便观测*电源/地的引出脚太少,如果电源/地需要多的时候,外扩总是不太方便*没有SD卡插槽,没有外扩Flash/RAM。当遇到录音实验时,芯片内置的那点RAM远远不够用。这个时候SD卡、外扩PSRAM需要派上用场。鉴于这种情况,我给STM32Nucle...
- 所属专栏: 开源设计 标签: STM32 Nucleo扩展板 Arduino扩展板 SD卡 STM32G071 MEMS麦克风 无源蜂鸣器 QSPI Flash PSRAM DS18B20 NRF24L01 ESP8266 发帖人:minichao 发帖时间:2022-10-03 22:22:00
- 立创EDA扩展不能用
- 立创EDA加载iBOM扩展后,不能使用。是官方升级了还是什么问题呢?
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 扩展 发帖人:Dexter99 发帖时间:2021-09-12 21:47:00
- STM32硬件&软件开发
- PCB硬件定制,软件开发,需要的加微信hzf1658应用案例:1、数粒机装瓶控制系统,装瓶精度99.99%。2、多通道数粒传感器,增强抗粉尘功能,数粒精度100%。3、电磁振动控制器,3路振动输出。
- 所属专栏: 单片机开发 标签: 单片机 STM32 电路 发帖人:Nick1658 发帖时间:2021-07-30 17:22:00
- 工业和消费者HMI系统中的扩展内存
- 一般而言,人机界面(HMI)是使人能够与机器,系统或设备连接的用户界面或仪表板。HMI由硬件和软件组成,这些硬件和软件允许将用户输入转换为机器的控制信号,进而向用户提供反馈。HMI技术已在几乎每个行业中使用,包括制造,消费电子,娱乐和医疗等。工业HMI是工业操作员和生产线主管用来控制制造或工业过程的主要工具。工业HMI从简单的可替换按钮和开关的便携式界面到复杂的监控和数据采集(SCADA)操作面板。随着我们进入工业4.0时代,HMI变得无处不在,而尺寸却在缩小并且变得更加便携。随着物联网(IoT)的出现,支持HMI的消费电子产品(例如智能恒温器,监控摄像头和智能家电)获得了巨大发展。这些消费...
- 所属专栏: 技术交流 标签: 扩展内存,SRAM,PSRAM,SDRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-08-14 16:25:00
- IPUSSQPIPSRAM为STM32单片机提供RAM扩展方案
- IoT设备的增长引发了对内存技术的新兴趣,IPUS自成立以来,已向市场推出了具有SPI和/或QSPI(QuadSPI)存储器总线接口的IoTRAM。致力于为物联网市场提供解决方案。IPUS代理商宇芯电子接下来介绍关于IPUSSQPIPSRAM为STM32单片机提供扩展方案。从安全的角度可以考虑这样的一种基于大RAM的系统设计:系统自举是用简单的明码,其它代码是加密后存储在flash中。当系统运行时,Flash中的数据,解密后转存到PSRAM中,程序从PSRAM中运行,当程序(或函数)运行结束时,可以轻易地再次在SPIPSRAM中加密(用于再次使用)以及销毁(一次性使用)。其中密钥可以由MCU...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32,单片机,IPUS SQPI PSRAM,RAM扩展 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-07-10 16:17:00
- 扩展库换料费中扩展库指是哪种库?
- 扩展库换料费中扩展库指是哪种库?
- 所属专栏: SMT贴片 标签: 扩展库换料费 扩展库 发帖人:手工匠人 发帖时间:2020-06-06 08:26:00
- STM32单片机精简性能分类,干货快速收藏!
- 呕心沥血给大家整理了STM32F1系列产品的基本特性,有归类图可供大家快速辨别性能差异,快速选型,更容易上手!STM32F1产品线意法半导体的STM32F1系列主流MCU满足了工业、医疗和消费类市场的各种应用需求。凭借该产品系列,意法半导体在全球ArmCortex-M内核微控制器领域处于领先地位,同时树立了嵌入式应用历史上的里程碑。该系列在集成一流的外设和低功耗、低电压运行等基础上实现了高性能,同时还以可接受的价格实现了高集成度,并具有简单的架构和简便易用的工具。该系列包含五个产品线,它们的引脚、外设和软件均兼容。·超值型STM32F100-24MHzCPU,具有电机控制和CEC功能·STM...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: STM32 单片机 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-05-07 17:36:00
- STM32单片机扩展外部SRAM
- 当我们使用的电脑运行过程中比较卡的时候,可以通过给电脑加装内存条来改善电脑的性能。我们可以给单片机外加和内存条效果一样的SRAM芯片来提升单片机的性能。下面以STM32单片机来讲解一下来扩展外部SRAM。原理:给STM32芯片扩展内存与给PC扩展内存的原理是一样的,只是PC上一般以内存条的形式扩展,内存条实质是由多个SRAM芯片组成的通用标准模块,而意法半导体MCUSTM32直接与SRAM芯片连接。IS62WV51216的管脚总的来说大致分为:电源线、地线、地址线、数据线、片选线、写使能端、读使能端和数据掩码信号线。ISSIIS62WV51216ALL/IS62WV51216BLL是高速8M...
- 所属专栏: 技术交流 标签: STM32单片机,外部SRAM,单片机,外扩SRAM 发帖人:是酒窝啊 发帖时间:2020-05-07 16:10:00
- ST单片机和TI单片机的差别到底在哪,呕心沥血的干货!
- 单片机在电子产品世界是必不可少的核心元器件,从上世纪80年代,由当时的4位8位发展到现在的各种高速单片机……各大厂商们也在速度、内存、功能上此起彼伏,各显神通,这让市场涌现出一大批拥有代表性单片机的厂商:TI、ST、MicroChip、ARM等等。。而其中,大家应用最为广泛,也是被普遍认可的最优秀的单片机厂家之二,给大家分析MSP430、STM32这两款市场被应用广泛的单片机的优劣势:MSP430MSP430系列单片机是德州仪器1996年开始推向市场的一种16位超低功耗的混合信号处理器,给人们留下的最大的亮点是低功耗而且速度快,汇编语言用起来很灵活,寻址方式很多,指令很少,容易上手。主要是由...
- 所属专栏: 学学单片机 标签: ST单片机 单片机 MS430 STM32 发帖人:dnsj052 发帖时间:2020-04-09 15:34:00
返回